下拉按钮

选择后可打开和关闭面板的按钮。

使用案例

选择下拉按钮后,可以打开包含其他选项或信息的面板。
小贴士: 如果相对于设置的打开方向没有足够的宽度或高度空间,则面板会以相反方向打开。

示例

下拉按钮 - 折叠
处于折叠状态的“下拉按钮”元素,背景为灰色且带有圆角。
下拉按钮 - 展开
处于展开状态的“下拉按钮”元素,具有高亮边框和标记为“已展开的下拉按钮”的下拉区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal