配置用于打开对话框的按钮

要在运行时显示对话框,另一个对象必须调用特定方法。
先决条件
  1. 配置用于打开对话框的按钮
  2. 在
    项目视图
    中,选择一个按钮对象。
  3. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    黑色添加图标
    ,然后选择
    命令
    UI 命令
    打开对话框窗口
    。
  4. 在
    对话框
    参数和
    对话框 (type)
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal