搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置用于关闭对话框的按钮
要在运行时隐藏对话框,另一个对象必须调用特定的方法。
先决条件
创建对话框类型。请参见
创建图形对象类型
。
配置用于关闭对话框的按钮
创建一个按钮对象作为对话框类型的子代。
有关更多信息,请参见
从类型创建图形对象
。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
关闭
方法。
对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal