可折叠项

包含可展开内容块的容器。

使用案例

在面板中显示或折叠辅助内容块。
小贴士: 要向
可折叠项
对象添加内容,请在
标题
和
内容
对象中插入对象。

示例

可折叠项 - 折叠
折叠的“可折叠项1”面板,仅显示标题和向下箭头图标。
可折叠项 - 展开
展开的“可折叠项1”面板,显示三个标记分别为“复选框1”、“复选框2”和“复选框3”的复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal