配置标记

添加标记对象并编辑其属性。
  1. 在
    项目视图
    的
    UI
    中,右键单击要包含标记的容器,然后选择
    新建
    基本控件
    标记
    。
  2. (可选)在
    项目视图
    中,将光标悬停在
    标记
    #
    上,选择
    编辑图标
    ,然后输入标记的新名称。
  3. 在
    属性
    中,调整标记的文本和字体:
    • 文本
      。要在标记中显示的文本。
      小贴士:
      要显示动态文本,可在
      文本
      和变量之间创建动态链接。使用字符串格式器自定义显示的变量值。有关更多信息,请参见动态链接和字符串格式器。
      要插入新的文本行,请在编辑
      文本
      时按
      +
      。有关更多信息,请参见键盘快捷键。
    • 文本颜色
      。要显示的文本的颜色。
    • 文本水平对齐
      。X 轴上的文本位置。
    • 文本垂直对齐
      。y 轴上的文本位置。
    • 自动换行
      。如果文本超出容器,文本会自动换行。
    • 文本修剪
      。修剪文本并显示
      ...
      ,以指示标记文本过长,容器无法容纳文本。
      小贴士:
      自动换行
      优先于
      文本修剪
      。
    • 字体系列
      。标记的字体系列。
    • 字体大小
      。标记字体的大小。
    • 字体粗细
      。标记字体的粗细。
    • 字体斜体
      。将标记字体设置为斜体。
    • 字体下划线
      。将标记字体设置为带下划线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal