方法

方法
是事件在特定情况下执行的操作或子程序。
在以下情况下,事件执行方法:
  • 在运行时发生事件
  • 在运行时发生 C# 运行时脚本所需的事件
  • 在运行时发生来自 OPC UA 客户端的请求
  • 在设计时运行 C# 脚本
可将多个方法与单个事件相关联。当事件发生时,与其关联的方法会按照在设计时被添加时的前后顺序来执行。一个方法可具有多个属性、输入参数或输出参数。使用输入参数可以指定在发生事件(如增加图形对象的值)时由方法显示的值。输出参数是由方法返回的值。与变量一样,参数的值可以是固定的,也可以是动态的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal