创建自定义事件
通过向对象添加外部事件来添加自定义事件或变更事件。
外部事件可用于管理对象事件。
- 从项目视图中,选择要包含外部事件的对象。
- 在属性中,选择事件旁边的
添加外部事件。 - 选择该事件以管理其他对象的事件。
- 选择选择。新事件将显示在事件下面。
- 要将方法链接到事件,请选择该事件旁边的
添加新方法,然后选择所需的方法。 - 选择选择。
- (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
custom event
提供反馈