搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
向对象中添加来自其他对象的事件
将事件从一个对象添加到另一个对象,以避免为多个对象重新创建同一个事件。
在
项目视图
中,选择要向其添加事件的对象。
在
属性
中,选择
事件
后面的
添加外部事件
。
导航到包含要向当前对象中添加的事件的对象,选择该事件,然后选择
选择
。
要将方法与该事件相关联,请选择该事件后面的
添加网络方法
,然后选择所需的方法。
在选择窗口中,导航至方法并选择,然后执行以下操作之一:
要添加
全局方法
,请展开
命令
节点,然后展开方法节点以选择所需的方法。
要添加
局部节点
,请展开对象的节点以选择所需的方法。
选择
选择
。
(可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
(可选)重复
4
至
6
,将任何其他方法与该事件相关联。
事件
event
external event
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal