移除动态链接

从属性中移除动态链接后,属性中将不再显示链接特性。移除动态链接后,可以重置属性的默认值。
先决条件
  1. 移除动态链接
  2. 在
    项目视图
    或编辑器中,选择包含带动态链接的属性的图形对象。
  3. 在
    属性
    中,对于包含动态链接的属性,右键单击动态链接并选择
    移除链接
    。
    此时将从属性中移除动态链接,并显示针对该属性输入的值。
  4. (可选)右键单击属性值,然后选择
    重置值
    。
    该属性将显示其默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal