搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
查找损坏的动态链接
您可以在
输出窗格
中显示项目中的所有不正确的动态链接。
搜索目标包括以下链接:
未解析的链接
损坏的链接
无效链接
损坏的指针
在主工具栏中,选择
查找动态链接
。
损坏的链接显示在
输出窗格
中。每个结果都提供指向父对象的路径、链接值和结果类别。您可以使用滤波器按钮在搜索结果中包含和排除特定的损坏链接类型。
在属性中,断开的链接会显示为
,而未解决的链接会显示为
。
您可以单击显示的路径,以导航到断开的链接。
动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal