动态链接浏览器

使用动态链接浏览器从项目的信息模型中选择链接的源节点或特性。
动态链接浏览器的内容取决于打开浏览器的变量的数据类型,以及在浏览器中选择的变量。例如,仅当打开浏览器的变量的字符串为 LocalizedText 数据类型时,才会显示
格式
选项。
格式
选项中不显示其他数据类型。
通过选择
添加动态链接图标
添加动态链接
或
更改动态链接图标
更改动态链接
来打开动态链接浏览器。
带有已标记界面元素的动态链接编辑器对话框。
条目
名称
说明
1
基本
显示可用于创建动态链接的项目节点。对于复杂动态链接,此选项卡处于禁用状态。
2
高级
在动态链接浏览器中显示复杂动态链接编辑器。请参见复杂动态链接编辑器。
3
筛选器图标
筛选节点。
4
路径
所选变量的目标。
5
搜索
搜索节点。
6
项目
浏览项目信息模型。
7
特性
要应用于选定节点的 OPC UA 特性。
8
格式
要应用于选定变量的格式。
9
数组索引
选定变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
10
位索引
用于访问选定变量的指定位的索引。
11
取消
取消动态链接的创建并关闭对话框。
12
选择
创建与所选对象的动态链接。
13
移除链接
移除动态链接。在无法移除动态链接时,将显示
还原链接
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal