WHERE 子句

在 WHERE 子句中使用比较运算符、逻辑运算符和值运算符。
WHERE 子句中支持的运算符
类型
运算符
比较运算符
<
、
<=
、
>
、
>=
、
=
、
<>
逻辑运算符
AND
、
OR
、
NOT
值运算符
IN
、
LIKE
、
BETWEEN
、
IS NULL

支持的功能

受支持 WHERE 功能的示例
预期行为
查询以实现预期行为
筛选 Salary 大于 60,000 的行。
SELECT * FROM TestTable1 WHERE Salary > 60000;
筛选 DepartmentID 为 NULL 的行。
SELECT * FROM TestTable1 WHERE DepartmentID IS NULL;
筛选 DepartmentID 介于 100 和 200 之间的行。
SELECT * FROM TestTable1 WHERE DepartmentID BETWEEN 100 AND 200;

不支持的功能

  • 在 WHERE 子句中包含动态引用的子查询。
  • WHERE 子句中包含的聚合函数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal