CREATE 子句

CREATE
语句对
TABLE
和
INDEX
提供部分支持。
重要提示: Influx 数据库解析器不支持
CREATE
语句(包括
TABLE
和
INDEX
)。通过客户端 API 只能管理或修改显式模式。有关更多信息,请参见https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/。

支持的功能

受支持 CREATE 功能的示例
预期行为
查询以实现预期行为
在表上创建唯一索引。
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1);
如果索引尚不存在,创建索引。
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1);
使用 SELECT 语句创建表。
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;
使用 SELECT 语句创建临时表。
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;

不支持的功能

  • 用于 Influx 数据库的 CREATE 语句。
  • 具有显式列定义的高级表创建方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal