SELECT 子句

SELECT
语句支持
ALL
和
DISTINCT
集合量词。不能使用
CASE
和
WHEN
表达式。
  • FROM
    小贴士:
    对于
    FROM
    子句和
    IN
    谓词可以使用子查询。
    该
    FROM
    子句是必需项,其他子句为可选项。
    子句必须采用以下顺序:
    FROM
    、
    WHERE
    、
    GROUP
    、
    HAVING
    、
    ORDER
    、
    LIMIT
    。
  • JOIN
  • AS
    小贴士: 表和列的别名支持常规标识符和分隔标识符。
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • 设置各种函数,包括:
    COUNT
    、
    MAX
    、
    MIN
    、
    AVG
    和
    SUM
    。
  • HAVING
  • LIMIT
    小贴士:
    使用
    LIMIT OFFSET
    变量来限制记录个数。偏移量是可选的,其默认值为
    0
    。
    例如,
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    返回从记录编号 10 开始的 1000 条记录。

支持的功能

支持的 SELECT 功能
预期行为
查询以实现预期行为
从表中检索所有列。
SELECT * FROM Table1;
从表中检索特定列。
SELECT Column1, Column2 FROM Table1;
使用列别名可提高可读性。
SELECT Column1 AS Alias1, Column2 AS Alias2 FROM Table1;

不支持的功能

  • 使用 DISTINCT 检索唯一值。
  • 将 CASE 表达式用于条件逻辑。

示例

以下是
SELECT
子句的示例:
SELECT * FROM Table1
SELECT *, Timestamp AS T FROM Table1
SELECT Column1 FROM Table1
SELECT *, 10 FROM Table1
SELECT 10, * FROM Table1
SELECT *, 'text value' FROM Table1
SELECT COUNT(*) FROM Table1
SELECT DISTINCT Column1 FROM Table1
SELECT Variable1 AS Label, AVG(Variable1) AS Value FROM Datalogger1 AS A UNION JOIN (SELECT Variable2 AS Label, AVG(Variable2) AS Value FROM Datalogger1 ORDER BY Label ASC) AS B ON A.Label = B.Label AND A.Value = B.Value
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal