CHAR_LENGTH 子句

CHAR_LENGTH
子句获取
String
类型列的长度。

支持的功能

受支持的 CHAR_LENGTH 功能示例
预期行为
查询以实现预期行为
计算列中字符串的长度。
SELECT CHAR_LENGTH(Column1) AS Column1Length FROM Table1;
筛选字符串长度大于 10 的行。
SELECT * FROM Table1 WHERE CHAR_LENGTH(Column1) > 10;

不支持的功能

  • 对非字符串数据类型使用 CHAR_LENGTH。
  • 将 CHAR_LENGTH 与聚合函数相结合。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal