创建别名

通过创建别名可创建变量类型,该变量类型指向具有
NodeId
属性的节点。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要包含别名的对象或对象类型。
  2. 在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,然后选择
    别名
    。
    小贴士: 某些对象可能包含多个别名。例如,可向一个面板对象添加多个别名。
    属性
    中将出现包含
    类别
    属性的
    别名#
    。
  3. (可选)将鼠标悬停在别名末尾,选择
    编辑图标
    ,然后输入别名的新名称。
  4. 在
    属性
    中,配置别名:
    • 要为可重用对象配置别名,请在
      类别
      和相对引用节点之间创建一个动态链接,然后在
      别名
      #
      和源节点之间创建一个动态链接。
      其中,
      #
      是别名对象编号。
    • 要在设计时设置源,请在
      别名
      #
      和源节点之间创建动态链接。
      类别
      属性值中将自动填充相对引用节点。
    • 要使源在运行时可设置,请在
      类别
      和相对参考节点之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal