对报警自动进行证实和确认

减少在运行时管理报警所需的交互操作。让应用程序对报警自动进行证实和确认。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要自动证实和确认的
    报警
    或自定义报警类型。
    如果配置自定义报警类型,这些设置将自动应用于所有使用继承值的该类型实例。
  2. 在
    属性
    中,配置:
    • 自动证实
      。选择
      真
      将证实那些引发报警的问题已在运行时自动解决。
    • 自动确认
      。选择
      真
      将在运行时对报警自动进行确认。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal