以 UTC 时区查看报警

为
报警网格
对象的
时间
属性创建别名,以便按 UTC(协调世界时间)时区标准查看事件。UTC 是基于全球所有时区的时间标准。以 UTC 时区查看报警可确保所有用户看到相同的报警时间戳。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Widgets
    。
  3. 将
    报警网格
    对象拖到
    UI
    文件夹中的所需文件夹中。
    将出现
    报警网格# (type)
    。
  4. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在该编辑器中,选择报警网格,然后在
    属性
    中:
    1. 展开
      时间戳
      。
    2. 展开
      数据网格
      类别。
    3. 展开
      列
      类别,然后选择
      数据条目模板
      。
    4. 在
      文本
      中,选择
      添加动态链接图标
      添加动态链接
      。
    5. 在
      动态链接
      窗口中,展开
      别名
      。
    6. 展开
      报警条件
      ,然后选择
      时间
      。
    7. 选择
      选择
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal