节点计数器对话框

您可以通过在
库
管理器中使用
FactoryTalk® Optix™
提供的
节点计数器对话框
,在运行时检查特定对象的大小和复杂性。
节点计数器对话框
是一个诊断工具,可用于对项目部分的节点数进行计数。当您想了解为什么特定页面需要很长时间才能加载或了解某些元素是否需要优化时,它非常有用。
小贴士: 单个画面注释节点数量无通用上限规定。您应监测节点数量并评估特定设备的复杂性。
  1. 转到
    库
    Widgets
    ,并将
    节点计数器对话框
    移动到
    项目视图
    窗格中 UI 节点的任何子文件夹。
  2. 在任何页面中,添加一个
    按钮
    ,并将
    鼠标单击事件
    配置为运行
    UI 命令
    和
    OpenDialog
    方法。
  3. 创建一个
    创建动态链接
    (从
    Dialog
    参数到
    创建动态链接
    类型)。
  4. 创建一个
    创建动态链接
    (从
    AliasNode
    参数到要在运行时检查的元素)。
  5. 在运行时,单击该按钮以显示
    节点计数器对话框
    ,此时将显示节点计数。
小贴士: 如果按钮的
AliasNode
属性链接到
面板加载器
或
导航面板
,则每次加载新页面时,计数器都会自动更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal