项目命名
清晰且一致的命名约定有助于提高
FactoryTalk® Optix™
环境中的可读性、可维护性并防止冲突,尤其是在集成脚本时。- 遵循一致的命名格式,例如 PascalCase。例如:MyProjectName。
- 为项目文件、UI 对象和组件使用清晰且具有描述性的名称,以确保易于识别和理解。
- 请勿使用系统保留名称,以防止与 .NET 命名空间发生冲突,这种冲突可能会在项目包含脚本时出现。诸如System、UI、Component或Application之类的名称可能会与内部 .NET 组件冲突并导致警告。
- 确保不同项目文件和 UI 元素的唯一性。重复使用相似或通用名称可能会造成混淆,并增加调试复杂性。
适用时使用前缀或后缀可指示元素的类型或功能。例如:
MainScreenView
或 DashboardConfig
。用户定义的类型不应与预定义类型共享浏览名称。
提供反馈