文件夹结构
为确保清晰、可扩展性以及团队之间的有效协作,在项目中组织 UI 对象时,请遵循一致的文件夹结构。
- 在项目视图窗格中,根据功能组织文件夹中的 UI 对象。例如,为按钮、面板和图形分别使用不同的文件夹。
- 将相似 UI 元素分组到一起,以便于导航和扩展。警告: 请勿重命名、移除或移动核心类别文件夹。具体如下:
- 项目树中的预定义类别文件夹必须保持不变。
- 更改核心结构可能会导致运行时问题并阻碍团队协作。
- 保持一致的结构可确保技术支持团队能够清晰地进行协助。
- 使用子文件夹可更好地进行组织。
- 使用子文件夹组织项目组件,从而遵循清晰且可扩展的层次结构。
- 将相关 UI 对象、脚本和资源分组到相应的子文件夹中。
以下示例显示按功能组织的 UI 文件夹结构,使用子文件夹对相关画面和可重用小组件进行分组。

同样的组织原则也适用于脚本和逻辑。

提供反馈