搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
响应式设计:用例感知
在构建用于工业用途的响应式界面时,请始终考虑上下文。操作面板必须在不需要滚动条的情况下显示完整活动页面,以避免隐藏关键信息或报警,尤其是当操作员不在 HMI 正前方时。
在
项目视图
窗格中,对不影响流程控制的辅助内容使用
滚动视图
功能。
相反,在 PC、平板电脑和智能手机等通过浏览器访问的界面中,可滚动容器更容易被接受,因为用户可以使用触摸或鼠标输入轻松导航。
设计界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal