搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
模块化和可组合性
设计可重用组件可提高 UI 的可扩展性、可维护性和运行时性能。应最大程度减少在共享组件中使用复杂动态链接。
虽然本质上不可视,但模块化和可组合性对 UI 的可扩展性有重大影响。设计可重用的组件(如模板、容器、小组件),利用类型继承,并在共享组件中最大程度地减少对
复杂动态链接
的使用,以确保可维护性和运行时性能。
小贴士:
请参见
复杂动态链接编辑器
。
设计界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal