NetLogic C# 代码段
访问用于在 FactoryTalk Optix 中进行 NetLogic 开发的 C# 代码段集合。有关详细信息和示例,请参见 FactoryTalk Optix cheat sheet。
重要提示:
本指南不能替代官方 FactoryTalk Optix 文档。某些代码段可能会使用会发生更改的非公开 API。在部署到生产环境之前,请测试所有代码并实施错误处理。在 FactoryTalk Optix IDE 中使用版本控制以防止数据丢失。您对您从存储库中使用或共享的任何内容负责。
NetLogic
C#
code snippets
FactoryTalk Optix
cheat sheet
提供反馈