FactoryTalk Optix 应用技术

查看 FactoryTalk Optix 应用技术 OPTIX-AT001 以了解在 FactoryTalk Optix 中开始创建解决方案所需的一切:
  • FactoryTalk Optix 概述
  • 目标设备
  • FactoryTalk Hub 入门
  • 系统架构示例
  • FactoryTalk Remote Access
  • 创建和部署项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal