Rockwell Automation Home
FactoryTalk Optix 帮助

图形对象教程

为不同场景配置图形元素。
  • 开发特定于用户的界面
  • 开发可筛选的数据网格
  • 开发可筛选的列表框
  • 开发受约束的线性仪表
  • 开发自动生成的 UI
  • 开发确认对话框
  • 开发用于更改颜色的图标
  • 开发用于为 SVG 图像添加动画的按钮
  • 开发用于替换 SVG 图像的按钮
  • 开发用于选择样式的组合框
  • 开发动画侧边菜单
教程
开发特定于用户的界面
开发可筛选的数据网格
开发可筛选的列表框
开发受约束的线性仪表
开发自动生成的 UI
开发确认对话框
开发用于更改颜色的图标
开发用于为 SVG 图像添加动画的按钮
开发用于替换 SVG 图像的按钮
开发用于选择样式的组合框
开发动画侧边菜单
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。