搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建非易失性存储
向用户设置中添加保持性。
在
项目视图
中,右键单击
非易失性
,然后选择
新建
非易失性存储
。
在
属性
中,选择
节点
旁边的
。
在
节点1
和
ProjectName
安全
用户
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发特定于用户的持久设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。