- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
将界面与 NetLogic 相集成
将 NetLogics 与应用程序界面集成。
- 在项目视图中,展开 。
- 配置“插入随机数据”按钮:
- 在项目视图中,选择InsertButton。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。
- 配置“在标记中显示查询”按钮:
- 在项目视图中,选择RunQueryButton。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。
提供反馈