从 CSV 文件创建对象

从 CSV 文件创建对象

使用设计时脚本在项目中基于
CSV
文件创建对象。
先决条件
  1. 从 CSV 文件创建对象
  2. 项目视图
    中,选择
    AlarmImporter
  3. 属性
    中,选择
    AbsoluteResourceUri
    旁边的
    浏览
  4. 选择一个包含对象相关信息的
    CSV
    文件。
    选择
    alarms.csv
  5. 项目视图
    中,右键单击
    AlarmImporter
    ,然后选择
    执行 ImportAlarms
  • 变量将导入到
    模型
    文件夹中。
  • 报警将导入到
    报警
    文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal