- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置 AlarmImporter NetLogic
将 NetLogic 与项目相集成。
- 在项目视图中,选择AlarmImporter。
- 在属性的顶部,选择 。
- 将光标悬停在变量上,选择并输入CSVPath。
- 选择Int32,然后选择AbsoluteResourceUri。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 移除变量值。变量值为空。
提供反馈