添加画面

添加画面类型并配置子对象以显示不同的界面元素。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    画面
    ,然后选择
    新建
    画面
    三次。
  2. 为每个画面对象添加 ScreenId 变量:
    小贴士: 稍后将添加的“从标签更改页面” NetLogic 需要 ScreenId 变量。
    1. 项目视图
      中,选择要编辑的画面。
    2. 属性
      的顶部选择
      Add
      ,然后选择
      变量
    3. 将光标悬停在变量名上,选择
      Edit
      ,然后输入
      ScreenId
    4. 确保变量类型为
      Int32
    5. 输入唯一的正整数值。
      例如,为每个画面输入以下内容:
      ScreenId 分配
      画面
      ScreenId 值
      画面1
      1
      画面2
      2
      画面3
      3
  3. 向画面对象中添加子元素。
    例如,添加矩形和标记。有关更多信息,请参见图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal