添加数字调整框

添加数字调整框

创建数字调整框以显示和控制数值来决定显示哪个画面。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
    小贴士: 相对于添加一个模型变量并依赖其值,您可以配置一个通信驱动并从控制器中导入一个变量值。有关更多信息,请参见通信驱动程序
  2. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    数字调整框
  3. 属性
    中:
    1. ProjectName
      模型
      变量1
      之间创建动态链接。
    2. 最小值
      设置为
      1
    3. 最大值
      设置为
      3
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal