创建变量

创建变量

创建用于指示当前温度的变量。
  1. 创建变量:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
    2. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Temperature
  2. 配置变量:
    1. 属性
      中,选择
      Int32
      ,然后选择
      Float
    2. 右键单击
      Temperature
      ,然后选择
      新建
      范围
    3. EURange
      下面,将
      上限
      设置为
      100
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal