配置消息代理 IP

配置消息代理 IP

可以通过创建变量来设置消息代理的 IP 地址。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    文件夹,然后选择
    新建
    变量
  2. 项目视图
    中,将光标悬停在变量上,选择
    Edit
    并输入
    BrokerIpAddress
  3. 属性
    中,选择
    Int32
    ,然后选择
    String
  4. BrokerIpAddress
    属性值中,输入 MQTT 代理的 IP 地址。
    为进行测试,可以输入
    test.mosquitto.org
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal