创建加速度仪表和标记
- 创建速度仪表:
- 在项目视图中,右键单击MotorAccelerationPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入AccelerationGauge。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建速度标记:
- 在项目视图中,右键单击MotorAccelerationPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在标记上,选择并输入AccelerationLabel。
- 在属性中,将文本设置为Acceleration。
- 创建速度值标记:
- 在项目视图中,右键单击MotorAccelerationPanel,然后选择 。
- 将光标悬停在标记上,选择并输入AccelerationValueLabel。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈