FactoryTalk Optix Studio CLI

FactoryTalk Optix Studio CLI

使用
FactoryTalk Optix Studio
的命令行界面 (Command-Line Interface, CLI) 执行操作,而无需与图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 进行交互。
小贴士: 运行 CLI 命令对于编写脚本和自动执行管道非常有用。
要运行命令,请参见运行 CLI 命令。有关可用命令,请参见CLI 命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal