- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
IUAObject.UAEvent
此事件会在
IUAObject
C# 对象引用的项目对象生成任何 OPC UA 事件时发生。event EventHandler<UAEventArgs> UAEvent;
事件处理程序
public delegate void UAEvent(object sender, UAEventArgs e);
事件处理程序参数
- sender(object)
- 与事件项目来源的对象相对应的 C# 对象。
- e(UAEventArgs)
- 包含以下属性的 C# 对象:
- EventType(IUAObjectType)
- 所生成事件类型的节点。
- Arguments(UAEventArgumentList)
- 包含所生成事件的参数的 C# 对象。
示例
Button1
项目按钮每次生成任何事件(例如,OnMouseClick
、OnMouseDown
或 OnMouseUp
)时,都会运行 Button1_UAEvent
方法。public override void Start() { var button1 = Owner.Get<Button>("Button1"); button1.UAEvent += Button1_UAEvent; } private void Button1_UAEvent(object sender, UAEventArgs e) { var label1 = Owner.Get<Label>("Label1"); var button1 = (Button)sender; label1.Text = "Event on " + button1.BrowseName + " of type " + e.EventType.BrowseName + " , "; }
提供反馈