- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置 REST API 客户端
从库添加 REST API 客户端 NetLogic 以显示 HTTP 方法。
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库中,搜索REST API Client。
- 在组件下面,将REST API 客户端拖到项目视图中的NetLogic上。在项目视图中,RESTApiClient显示在NetLogic文件夹中。
- 关闭库。
- (可选)在属性中,编辑:
- 超时。因未收到响应而取消请求后的时间。默认为 10 秒。
- 用户代理。表示作为请求来源的应用程序的字符串。默认为 FTOptix。
在应用程序逻辑中使用提供的 GET、POST 和 PUT 方法。请参见HTTP 方法。
小贴士:
例如,可以通过按钮对象的 MouseClick 事件触发方法。
提供反馈