- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
IUANode.GetAlias(aliasName)
返回一个 C# 对象,该对象与指示为参数的别名所指向的节点相对应。
IUANode GetAlias(stringaliasName);
参数
- aliasName(string)
- 可以是:
- 别名的BrowseName
- 信息模型中节点的路径,唯一表示为使用/分隔的BrowseName序列
返回
- IUANode
- 与请求的节点相匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与
Alias1
别名指向的节点相对应:var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = modelFolder.GetAlias("Alias1");
提供反馈