导出 FactoryTalk Optix 应用程序
导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,以将该应用程序部署到无法通过网络访问的目标设备。要导出应用程序,请指定将部署所导出应用程序的平台。- 选择旁边的箭头,然后选择。保存
- 选择目标设备的平台:
- Windows x86 64 位。将包含部署所需的所有文件夹和应用程序文件的主项目文件夹导出到任何 Windows 计算机。
- Ubuntu 22.04 x86 64 位。将包含部署所需的所有文件夹和应用程序文件的主项目文件夹导出到使用 Ubuntu 操作系统的目标设备。
- OptixPanel/嵌入式边缘计算。将部署所需的应用程序导出到 OptixPanel。选择此选项时,请填写可选字段:
- 密码。为导出的项目输入可选密码。将应用程序导入到目标设备时,系统将提示您输入密码。
- 在设备上加密项目。在 OptixPanel 上加密项目。
- 将源项目下载到设备上。将导出的项目下载到 OptixPanel。
- ThinManager。导出应用程序以在 ThinManager 中使用。生成的 zip 文件中包含应用程序和 Ubuntu作系统。使用 Thin Manager 软件将部署所需的应用程序导出到瘦客户端设备。
- 在位置中,键入用于保存FactoryTalk Optix 应用程序的文件夹路径,或浏览选择文件夹。提醒事项: 一个文件夹只能包含一个FactoryTalk Optix 应用程序。每个FactoryTalk Optix 应用程序必须使用一个单独的文件夹。
- 选择导出。
- 如果指定的文件夹中已存在应用程序,请选择确定覆盖该应用程序,或选择取消指定其他文件夹。在导出FactoryTalk Optix 应用程序时会显示一个进度窗口。导出完成后,将显示一条消息,指示FactoryTalk Optix 应用程序已成功导出到指定位置。
- 对于 OptixPanel/嵌入式边缘计算和 ThinManager 平台,通过选择消息中的链接打开包含该应用程序的文件夹。包含该应用程序的 zip 文件将出现在指定路径中。
在导出
FactoryTalk Optix 应用程序
时会显示一个进度窗口。导出完成后,将出现一个对话框,通知您 FactoryTalk Optix 应用程序
已成功导出到指定位置。export
提供反馈