- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
在 Docker 容器中运行 FactoryTalk Optix 应用程序
使用
FactoryTalk Optix Runtime
将 FactoryTalk Optix 应用程序
部署到正在运行的 Docker®
容器。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。- 在 Docker 容器中运行 FactoryTalk Optix 应用程序
- 在终端中,输入:docker run --publishexternal_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]参数参数重要程度说明--publishexternal_port:internal_port--interactive必填映射端口
- external_port
- 运行Docker映像的机器上可用但未使用的端口。
- internal_port
- (仅适用于具有 GUI 的应用程序)FactoryTalk Optix Studio中 Web 画面引擎的端口属性值。
--namecontainer_name必填要运行的Docker容器的名称。image_name必填要在Docker容器中运行的Docker映像的名称。小贴士: 通过在终端中输入docker images可以检查可用的Docker映像。--restart unless-stopped ftoptix-updateservice可选的如果FactoryTalk Optix 应用程序更新服务无法正常工作,请自动重启Docker容器。-elicense_key可选的您的FactoryTalk Optix权利许可证密钥。重要提示: 如果未提供权利许可证密钥,FactoryTalk Optix 应用程序将在 120 分钟后停止运行。-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name可选的在后台运行Docker服务,并将应用程序文件夹绑定到本地文件夹,以保留在FactoryTalk Optix 应用程序运行时所做的更改。- local_folder
- 用于绑定应用程序文件夹的本地卷上的文件夹。
- app_name
- FactoryTalk Optix 应用程序的名称。
提供反馈