为容器配置空闲超时
使用 NetLogic 将空闲超时应用于特定容器对象。使用 NetLogic 配置的空闲超时不适用于整个项目。超时可触发任何自定义事件。
- 在工具栏中,选择,然后搜索模板库Idle Timeout
- 在组件下面,将空闲超时直接拖到MainWindow (type)中或拖到项目视图中要显示屏幕保护程序的屏幕中。有关画面的更多信息,请参见画面。
- 在库中,选择关闭。
- 在Duration中,输入在经过多长时间后发生超时。
- 在项目视图中,选择IdleTimeoutLogic,然后在属性中设置以下值:
- 已启用。设置为真
- 持续时间。设置空闲超时。
- 在项目视图中,展开导入的IdleTimeoutLogic,然后选择OnTimeout。
- 在属性中,选择OnTimeout后面的。
- 在浏览器中,展开命令,展开命令类型,然后选择超时事件发生时将执行的命令。
提供反馈