编辑项目模板

要编辑项目模板,请打开该模板并修改其中的内容,使该模板默认显示在借助于它创建的项目中。
  1. ​​​​​在主工具栏中,选择
    项目
    起始页将打开。
  2. 通过选择以下任一选项打开模板:
    • 最近模板​​​​。选择​​​​​​
      主页
      ​​​​或选择​​​​​​
      打开
      ,​​​​然后选择​​​​​​
      最近
      ​​​​以选择要打开的模板。​​​​
    • ​​​​​​​​​​​远程模板​​​​。依次选择​​​​​​
      打开
      ​​​​和​​​​​​
      远程
      ​​​​以选择要打开的模板,或者输入​​​​​​
      远程 URL
      ​​​​和​​​​​​
      位置
      ​​​​以选择远程模板。​​​​
  3. 更改 Optix 模板中的内容。
  4. 使用以下方法保存 Optix 模板:
    • ​​​​​​​​​​​同名。在工具栏中,选择 ​​​​​​​​​​ ​​​​​​
      保存
      ​​​​。​​​​​​​​
    • 不同的名称:
      1. 名称
        。输入 Optix 模板的名称。
      2. 保存类型
        。选择“Optix 模板 (*.optixt)”。
      3. 位置
        。模板的位置为只读。
        提醒事项: Optix 模板存储在 C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates 中。Optix 模板名称以 FTOptix_template_ 为前缀。
      4. (可选)
        使用版本控制
        。选中此选项将跟踪对 Optix 模板进行的更改并将模板存储在 Git 存储库中。
      5. (可选)
        加密敏感信息
        。选中此选项将对 Optix 模板中包含的敏感数据进行加密。
      6. 选择
        确定
    • 同名并提交到存储库。在工具栏中,选择
      保存
      >
      保存并提交
  5. 要关闭模板,请在主工具栏中选择
    项目
    ,然后在“开始”页上选择
    关闭项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal