创建项目模板

创建项目模板

创建项目模板,以包含基于该模板的项目的默认内容。从现有项目创建模板。默认情况下,基于模板创建的新项目包含该模板的内容。
  1. 在使用模板创建的项目中添加要显示为默认内容的内容。
  2. 在工具栏中,选择
    保存
    后面的向下箭头,然后选择
    另存为
  3. ​​​​​在​
    ​​​​​项目另存为
    中​​​​,填写:​​​​​​​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      名称
      ​​​​。输入项目的新名称。​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      位置
      ​​​​。键入要将项目保存到的路径。选择并浏览文件夹以导航到所需位置。​​​​
    • ​​​​​​​​​​​​
      模板
      ​​​​。选择此选项会将项目另存为模板。​​​​
    • ​​​​​​(可选)​
      ​​​​​使用版本控制
      ​​​​。选中此选项将跟踪对项目进行的更改并将项目存储在 Git 存储库中。​​​​
    • ​​​​​​(可选)​​​​​​
      加密敏感信息
      ​​​​。选中此选项将对项目中包含的敏感数据进行加密。​​​​
  4. 选择
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal