- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建模拟量变量
在
项目视图
中创建模拟量变量。模拟量变量包括测量单位和范围。- 在项目视图中,选择要包含变量的文件夹或对象。
- 在项目视图工具栏中,选择新增,然后选择模拟量变量。
- (可选)要更改变量数据类型,请在属性中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。小贴士:如果未看到所需选项,请选择显示全部。开始键入以选择要查找的条目。要定义数组,请选择数组,然后输入数组维度。输入0以创建不受约束的数组。
- (可选)要设置测量单位,请在变量值旁边选择现有测量单位,然后选择另一个测量单位。小贴士: 模拟量变量值的默认测量单位为<无>,表示没有测量单位。
- 在EURange下面,填写:
- 下限。变量值的下限
- 上限。变量值的上限。
- 约束。如果为真,可约束变量的下限值和上限值。
- (可选)在属性中,选择,选择显示名称,然后输入显示名称。
- (可选)在属性中,选择,选择说明,然后输入说明。
analog
analog variable
提供反馈