创建对象
创建一个对象,以将节点添加到项目中。
- 在项目视图中,选择要在其中创建对象的文件夹,然后在项目视图工具栏中选择。小贴士: 此外,还可以在项目视图中右键单击文件夹,然后使用新建上下文菜单创建对象。上下文菜单中将显示文件夹根据文件夹类别可以包含的对象。
- 选择要添加到项目的对象。
- (可选)在属性中,选择,选择显示名称,然后输入显示名称。
- (可选)在属性中,选择,选择说明,然后输入说明。
新对象将出现在
项目视图
中。将光标悬停在工具提示上会出现显示名称和说明。
object
提供反馈