创建枚举
可在编辑器中创建枚举对象并定义枚举成员。
- 右键单击包含枚举的节点,然后选择。
- 选择枚举,然后选择选择。枚举将出现在节点下。#
- 在项目视图中,双击枚举。#枚举编辑器将显示在编辑器中。
- 在编辑器中,管理枚举成员:
- 要添加成员,请选择并填写:
- 值。枚举成员值。值通常是连续整数。
- 显示名称。枚举成员的名称。
- 说明。关于枚举成员的其他信息。
- 要编辑值、显示名称或说明,请双击相应的单元格并输入新值。
- 要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择。删除
- (可选)在属性中,选择,选择显示名称,然后输入显示名称。
- (可选)在属性中,选择,选择说明,然后输入说明。
enumeration
提供反馈