搜索
FactoryTalk Optix 帮助
OPC UA 端口问题故障排除
使用此部分可对警告消息“无效或不完整的配置 (XXX): 端点 opc.tcp://<ip>:<port> 可能已被其他应用程序使用”进行诊断。
OPC UA
启用 OPC UA 低级别日志记录
查看 OPCUAServer.log 文件
解决端口问题
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal