- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
项目节点 ID
保存项目时,未通过 OPC UA 公开的项目节点的 ID 可能会更改以优化性能。如果 OPC UA 服务器公开节点,则这些节点的 ID 变为固定状态。保存项目时,它们不会更改。
提醒事项:
请参见术语字典,以了解有关 nodeID 定义的更多信息。
自定义的节点 ID
下面的
Model.yaml
文件示例显示针对四个变量定义的自定义 ID:Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
node
node id
提供反馈