- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
证书和密钥位置
证书和密钥按照如下文件夹结构进行组织。
项目中的证书和密钥
ProjectFiles/PKI/
- Own
- Certs。允许的应用程序证书。
- Crl。撤销的应用程序证书。
- Trusted
- Certs。受信任的远程应用程序允许的证书。
- Crl。受信任的远程应用程序的已撤销证书。
- Issuers
- Certs。允许的证书颁发机构 (Certification Authority, CA) 证书。
- Crl。撤销的 CA 证书。
运行时应用程序中的证书和密钥
ApplicationFiles/PKI/
- Trusted
- Certs。受信任的远程应用程序允许的证书。
- Crl。受信任的远程应用程序的已撤销证书。
- Issuers
- Certs。允许的证书颁发机构 (Certification Authority, CA) 证书。
- Crl。撤销的 CA 证书。
- Rejected。不受信任的远程应用程序的被拒绝证书。
小贴士:
为在运行时启用证书管理,在您启动
FactoryTalk Optix 应用程序
时,ProjectFiles/PKI/
文件夹中的证书将以 internal_
作为前缀复制到 ApplicationFiles/PKI/
文件夹中。提供反馈